欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

游标卡尺(LCA和测量-3)

  • 2020.03.17 22:07:10
  • 米思米
  • 5140
点击收听全文语音朗读

   游标卡尺是在机械加工的粗加工、半精加工中检查确认加工零件,以及测量公差较大的加工零部件的尺寸时使用的器材。最小读取值有0.05mm和0.02mm两种。

(1)游标卡尺介绍(【照片1】【照片2】)

  

   ・【照片1】【照片2】中表示了标准型游标卡尺的主要部位名称。

   ・【照片1】表示的是使用主尺和副尺(游标尺)进行测量的类型。

   ・【照片2】表示的是在数字显示器上直接显示读取值的类型。

   ・两种类型的游标卡尺都可以测量外侧(外径、外形)尺寸、内侧尺寸(内径、内形)、深度三种尺寸。 


游标卡尺(LCA和测量-3)


游标卡尺(LCA和测量-3)

(2)游标卡尺的读取方法

   

   ・使用游标卡尺测量尺寸时数值的读取,使用主尺和副尺(游标尺)两种刻度进行。

   ・标准型副尺(游标尺)的刻度为将主尺的n—1刻度进行n等分后获得的刻度。

   ・标准型副尺(游标尺)具有1/20和1/50两种类型。

    ■ 刻度的读取方法(【图1】时)


游标卡尺(LCA和测量-3)


  1、读取副尺刻度“零”表示的主尺的刻度数值。
        →此时,因为在7mm和8mm之间,所以测定值应为(7+α)mm。

  2、找出主尺和副尺刻度一致的部位。
        →此时,根据图-1所示,副尺的第4刻度线与主尺刻度一致。

  3、游标卡尺的副尺刻度使用1/20时,因为1刻度=0.05mm,所以在副尺一致的刻度数上乘以0.05,计算获得α值。
        →此时,α=0.05×4=0.20mm

  4、根据以上所述,7mm+0.20mm=7.20mm即是尺寸测量定值。


(3)测量时的注意事项

  

    ・进行测量前,检查确认“游标卡尺的基点是否一致”?明确零值的精度。

    ・夹持被测物的部位(游标卡尺的内侧和外侧量爪部分),应该尽量使用靠近主尺的部位。(为了提高针对“阿贝原理”的精度)

    ・游标卡尺的测量部位(内侧和外侧量爪、深度尺)的测量面,应该正确接触测量对象物。(参考【图2】)

    ・测量力度不能过强/过弱,应该尽量使用恒定的力度进行测量。

    ・刻度数值应该从直角方向上进行读取。

    ・使用完毕后,应该擦拭干净污垢,并保管于湿气和温度变化较小的场所,以防变形。
  

游标卡尺(LCA和测量-3)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities